This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:支持 Linux 主机处理器

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/825483/cc2540-support-for-linux-host-processor

器件型号:CC2540

大家好、

我代表我们的客户发布此信息以进行确认。
CC2540芯片是否支持 Linux 主机处理器

2.在何处查找适用于 CC2540的 Linux 驱动程序

我找到了一些有关此主题的 e2e 论坛、但这仅供客户确认、主要用于解答第2个问题。
谢谢!

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    CC2540可用作网络处理器、但蓝牙低耗能并不是真正为其设计的。 目的是运行嵌入式应用程序。 无论采用哪种方式、TI 都不提供官方的 Linux 支持、尽管有一些社区成员试图在一段时间内编写软件包... 据我所知、所有这些都保持在原型级别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joakim、

    客户接受了此信息。 非常感谢您的支持。

    此致、

    Jonathan