This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC2564MODN:CC2564MODN 通过 UART 连接到 Ubuntu PC

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/824547/compiler-cc2564modn-cc2564modn-connect-to-ubuntu-pc-through-uart

器件型号:CC2564MODN

工具/软件:TI C/C++编译器

您好,

有人使用 Bluez 堆栈测试了此配置:(CC2564MODN 通过 UART 连接到 Ubuntu PC) ?

我可以遵循什么文档?

塞尔吉奥。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞尔吉奥

    这不是 TI 软件产品中支持的标准配置。 但是、一旦您知道主机的 TTY 端口和 GPIO 号(连接到 CC2564MODN 的 nSHUTD 引脚)、您就可以使用以下命令行输入以 BlueZ 初始化 CC2564MODN。

    例如、如果连接到 nSHUTD 的 GPIO 是 GPIO16、而连接到 CC2564MODN 的 TTY 端口号是 ttyO3、
    
    echo 16 >/sys/class/gpio/export
    echo out >/sys/class/gpio/gpio16/direction
    echo 0 >/sys/class/gpio/gpio16/value
    echo 1 >/sys/class/gpio/gpio16/value
    hciattach /dev/ttyO3 Texas 3000000
    
    

    尝试执行此操作时、请确保将 TIInit_6.7.16.bts 复制到主机文件系统的/lib/firmware/ti-connectivity 目录中。

    此致、

    Vihang