This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODN:DLP®︎NIRscan™︎Nano EVM 中的 CC254MODN 模块

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/825420/cc2564modn-the-cc254modn-module-in-dlp-nirscan-nano-evm

器件型号:CC2564MODN

如果 DLPRegisteredNIRscanTmNano EVM 中的 CC2564MODN 蓝牙模块与其他蓝牙模块建立通信。 CC2564MODN 是用作主设备还是从设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    激活蓝牙子系统后、DLP NIRscan Nano 会广播其可用性、而智能手机、平板电脑或 PC 则充当观察者。 连接后、DLP NIRscan Nano 充当 GATT (用于命令和数据传输的通用属性配置文件)配置文件的服务器、而智能手机、平板电脑或 PC 充当客户端。

    谢谢、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的发帖。  

    NIRscan Nano 用户指南在第5.4节中介绍了客户端应用程序工作流。  

    NIRscan Nano 是服务器、应用是客户端。  

    谢谢、  

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    如果我不使用应用程序连接 NIRscan Nano、我希望使用其他 微控制器  通过蓝牙进行连接。 谁是师父?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    假设 NIRscan Nano EVM 始终充当服务器、您的微控制器将充当客户端。

    谢谢、  

    Brandon