This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650:MSP430F5529 - BOOSTXL-CC2650MA - BLE

Guru**** 2586805 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/824670/ccs-cc2650-msp430f5529---boostxl-cc2650ma---ble

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529

工具/软件:Code Composer Studio

E2E 支持团队、

我一直在请求第三方工程公司开发 BLE 软件解决方案以支持 MSP430F5529。 他们一直提供昂贵的报价、因此我认为开发是一个简单的界面。  

我自己开发了简单的 MSP430F5529 + CC2650解决方案来满足需求。 为了  实现这一目标、我使用了来自实时蓝牙网络的公开资源-塑造世界 EDX 课程、此课程由 Jonathan Valvano 教授、Ramesh Yerraballi 教授提供。  

解决方案的源代码可在 MSP430F5529上实现基于 CC2650的 BLE 的简单演示中找到。 您可以随意提出、评论、增强、更新必要的解决方案、以使项目受益。

此外 、MSP430F5529 CC2650 BLE 还有一个简短的视频 介绍了演示。

注意:代码远非完美、但效果良好。

谢谢你。

Mahendra Gunawardena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahendra、

    感谢您分享详细信息、我相信许多人会发现这很有趣、甚至会借此机会做出贡献。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joakim、

    请随时提出建议。 希望这将对他人有所帮助。

    此致

    Mahendra