This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:用于墨西哥、中美洲和南美洲的模块预认证预认证?

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/823402/cc2650moda-module-pre-certified-pre-certification-for-use-in-mexico-central-america-south-america

器件型号:CC2650MODA

尊敬的 CC2650MODA 团队:

TI 网站(http://www.ti.com/product/CC2650MODA# )概述了本模块经过预先认证的领域。 列出了以下内容...

预先认证、符合全球射频规范

  • ETSI RED (欧洲)
  • IC (加拿大)
  • FCC (美国)
  • ARIB STD-T66 (日本)
  • JATE (日本)

但是... 墨西哥、中美洲和南美洲的情况如何?

谢谢、Merril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我为墨西哥的无线电认证进行了谷歌搜索: https://www.cetecom.com/en/news/certification-in-mexico-is-based-on-the-specifications-of-an-fcc-certification/ 

    我假设其他国家/地区也使用基于 FCC 的法规、但您必须进行检查。

    大多数国家/地区使用 ETSI 或 FCC、但日本除外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    只是为了澄清... 这个网站说... "

    墨西哥无线技术产品的市场批准由联邦 电信研究所(upLIFT)负责、 从而为制造商提供了在墨西哥销售其产品的机会。

    墨西哥的市场批准受到 FCC 要求的强烈影响,因此 美国 FCC 认证所需的大量测试结果和证书都得到了认可。 不过、upLIFT 的认证是一个独立的国家认证体系、具有自己的规范。 有时需要进行本地现场测试(取决于技术)以及当地代表。 此外,产品的标识还包括一个由当局作为认证过程一部分签发的数字代码。"

    谢谢、Merril