This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:CC2564C 是否具有向后兼容性?

Guru**** 2858060 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/823941/cc2564c-does-the-cc2564c-have-a-backwards-compatibility

器件型号:CC2564C

团队、
以前使用 CC2654B 的客户决定改用 CC2654C。 如果根据之前的 Wiki 页面进行 WBS 通信、它们也适用于 VSCommands。
 <processors.wiki.ti.com/.../CC256x_Advanced_Voice_and_Audio_Features

CC2654C 上的 WBS (eSCO)通信似乎工作正常、即使命令与 CC2654B 没有变化。 CC2564C 的数据表告诉我们:
蓝牙4.1规范中集成了以下 CSA 2特性:
•WBS 的音频架构改进
•添加了对 WBS 标准 HCI 命令的支持以替换 HCI VS 命令序列

CC2654C 能否使用之前的控制方法[CC2654B]以及使用 CSA2的控制方法?

此致、
Nonaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nonaka-San,

    [引用 user="Nona"] CC2654C 是否可以使用以前的控制方法[CC2654B]以及使用 CSA2的控制方法?

    是的。 尽管 CC2564C 包含来自 CSA2的用于 WBS 的标准 BT 规范命令、但用于 WBS 的 VS 命令仍然存在、并且工作方式与在 CC2564B 中相同。

    此致、

    Vihang