This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:CC2650MODA 数据表不可用。 器件是否已停产?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/823531/cc2650moda-datasheet-of-cc2650moda-not-available-is-the-part-eol

器件型号:CC2650MODA
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

你(们)好

CC2650MODA 的数据表在器件主页中不可用、如下所示。

http://www.ti.com/product/CC2650MODA

我们正在使用该器件设计新产品。  

是 NRND 还是 EOL?

请澄清 TI 香榭丽舍。

此致

Vijay

www.365designs.in

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、就我所知、该模块正在生产中。 我将检查数据表为何不在线。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很显然、数据表已更新、应在24小时内恢复在线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    感谢您的更新。

    最新更新的模块数据表已恢复。

    我想强调模块数据表中缺少的一个方面。

    模块数据表中没有提到引导加载程序引脚。

    当 CC2650连接到主机 MCU 或需要通过 UART 进行现场固件升级时、大多数设计都需要引导加载程序引脚详细信息来升级固件。

    一名观察敏锐的嵌入式硬件工程师将发现引导加载程序的引脚主要与 RHB[5x5]器件有关。

    我建议并请求 TI 变速器更新该信息。 它 将对 CC2650 嵌入式硬件开发人员大有帮助  

    我在 TI 工作过的 Fredrik Kervel 是最能提供帮助的人。

    此致

    Vijay

    www.365designs.in

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意缺少引导加载程序引脚。对于 CC2650、此信息位于 TRM 中、但引导加载程序引脚取决于数据包大小、CC2650MODA 不会提供此信息。  

    我假设使用了 DIO0/DIO1、具体取决于 http://www.ti.com/lit/ug/swru486a/swru486a.pdf 上的引脚。我会问 Fredrik 几周后回来的时间。