This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:日本无线电认证

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/821640/cc2564moda-radio-certification-in-japan

器件型号:CC2564MODA

您好!

我的客户正在评估 CC2564MODA。 他们计划在包括日本在内的一些国家/地区获得无线电认证。
根据下面的 Wiki,日本被归类为“CE 标志覆盖”。
http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC256x_Regulatory_Compliance#Countries_Accepting_FCC.2FETSI_Reports

但是客户表示测试机构告诉客户、在日本、外国测试报告不能用于获得认证。
(即 FCC/CE/IC/等 不会帮助简化客户的认证流程)
这不符合我们的理解。
您能否确认可以利用任何 FCC/CE/IC 报告获得日本认证?

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koichiro、

    我们的 CC2564MODA 模块未经日本认证。 日本有自己的测试、因此您需要根据日本标准测试该模块。 日本不重复使用任何 FCC/IC/CE 认证。

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢、

    Riz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riz、

    感谢您的澄清。

    >日本不重复使用任何 FCC/IC/CE 认证。

    这与 Wiki 中所述的内容不一致。 能否更正 Wiki?

    谢谢、此致、
    田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koichiro、

    我无法更新该表、但我在表上方的 CE 部分添加了一条注释、指出日本需要自己的认证。

    谢谢、

    Riz