This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650 5xD 无法使用 LFXOSC 设置5dBm TX 功率

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/821345/cc2650-5xd-can-not-set-5dbm-tx-power-with-lfxosc

Thread 中讨论的其他器件:CC2650

你(们)好

我需要将 TX 功率设置为5dBm、有时是可以的、有时是不行的。

正常情况是:

  1. CC2650的 Silk 为82J、这意味着 IC 在2018年投入生产
  2. 使用 LFXOSC (32.768kHz)。 osc 为 FC-12M。  它工作正常  

在这种情况下、如果 CC2650的 Silk 为78J、则意味着 IC 将在2017年生产。 它无法正常工作、并且 在 HCI_EXT_SetTxPowerCmd (HCI_EXT_TX_POWER_5_DBM)外接后复位。

但是、如果我修改 ccfg、以使用内部 RCOSC (32.8kHz)。 那么它可以正常工作。  

我使用 SmartRF Studio 控制我的板(82J IC 和78J IC)、它们的工作功率为5dBm。 因此、我认为 CC2650在由 SmartRF Studio 控制时可能不使用 LFXOSC。

那么、我的问题是:2017年的 CC2650 HSA、这是什么? 当我将2017的 CC2650与 LFXOSC 搭配使用时、应该如何设置5dBm?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SmartRF Studio 是否报告两个 CC2650具有不同的生产日期代码与同一版本? (您也可以为此使用闪存编程器2)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 两个不同 IC 的修订 版本都是 V2.3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于芯片的版本相同、它们的运行方式应该相同。  

    您是否有一个板带有芯片标记 82J、一个板带有芯片标记 78J、 或者是否有更多板具有相同的行为?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有此案例的更新?