This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/CC2564C:CC2564C

Guru**** 2882760 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C, CC256XCQFN-EM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/817525/linux-cc2564c-cc2564c

器件型号:CC2564C

工具/软件:Linux

我们使用的是具有 CC2564C 芯片的 CC256XCQFN-EM EVK、我们能够加载 BTS 文件。

它能够使用 BlueZ 扫描和配对设备、但无法连接设备。

使用连接命令时出现以下错误。

设备 E4:46:DA:be:A6:2C 已配对:是
配对成功

[蓝牙]#连接 E4:46:DA:be:A6:2C
尝试连接到 E4:46:DA:be:A6:2C
无法连接:org.bluez.Error.failed

让我们知道云是什么问题?

BTS 文件中是否需要更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能是 BlueZ 配置问题。 您可以获取 FW 日志吗?

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC256x_Logger_User_Guide

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    我们在这里有两个问题。

    I.睡眠模式

    二.与配对设备的连接。

    注意:默认情况下(当模块上没有运行功能时、即扫描)、cc2564c 将进入睡眠模式、电流消耗为2mA。

                 在仅扫描时,电流消耗为40mA。

    在 后台运行扫描时、执行以下深度睡眠命令以使器件强制进入睡眠状态。但执行睡眠命令时返回00 (这意味着成功)、但电流消耗不会降低。

     hcitool -i hci0 cmd 0x03f 0x10c 00 01 00 ff ff ff ff ff 64

    对于海宁、我们在 bacground 中以低于命令的方式运行

    hcitool 扫描。

    2.正如我已经提到过的、配对设备的连接问题。

    附加观察到的日志 作为 zip 文件 e2e.ti.com/.../6646.log.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 FW 日志中看不到任何明显的错误。 您可以在主机端获取 BT 监测日志(BT MON)。 如果您正在使用版本中的默认 BTS 文件、则不必担心睡眠模式。 内核是在启用了 eHFILL 睡眠的情况下构建的、对吧?

    谢谢

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    附加针对连接问题的 Btmon 日志。

    e2e.ti.com/.../btmon_5F00_logs.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您要连接到哪个设备? 此时会出现断开连接的情况、在配置文件级别查看 ACL 消息。 控制器与它无关。  

    > ACL Data RX:handle 1 flags 0x02 dlen 12 #1007 [hci0] 92.672504
    L2CAP:断开连接请求(0x06)标识10 len 4
    目标 CID:65
    来源 CID:66
    < ACL 数据 TX:handle 1标志0x00 dlen 12 #1008 [hci0] 92.672658
    L2CAP:断开响应(0x07)标识10 len 4
    目标 CID:65
    来源 CID:66
    > HCI 事件:已完成数据包数(0x13) PLEN 5 #1009 [hci0] 92.676333
    数字句柄:1.
    句柄:1.
    数量:1.
    < ACL 数据 TX:handle 1标志0x00 dlen 12 #1010 [hci0] 95.279796
    L2CAP:断开连接请求(0x06)标识7 len 4
    目标 CID:64
    来源 CID:64
    > HCI 事件:已完成数据包数(0x13) PLEN 5 #1011 [hci0] 95.307223
    数字句柄:1.
    句柄:1.
    数量:1.
    > ACL Data RX:handle 1 flags 0x02 dlen 12 #1012 [hci0] 95.310027
    L2CAP:断开响应(0x07)标识7 len 4
    目标 CID:64
    来源 CID:64
    < HCI 命令:断开(0x01|0x0006) PLEN 3 #1013 [hci0] 97.307762
    句柄:1.
    原因:远程用户终止连接(0x13)
    > HCI 事件:命令状态(0x0F) PLEN 4 #1014 [hci0] 97.309233
    断开(0x01|0x0006) ncmd 1
    状态:成功(0x00)
    > HCI 事件:断开连接完成(0x05) PLEN 4 #1015 [hci0] 97.327928
    状态:成功(0x00)
    句柄:1.
    原因:本地主机终止连接(0x16)
    @器件断开连接:E4:46:DA:be:A6:2C (0)原因2.

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    我们正在尝试连接到移动设备。

    您能否详细说明什么是查看 ACL 消息的配置文件级别?

    内核是在启用了 eHFILL 睡眠的情况下构建的、对吧?

    是的,它在内核中启用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    请确认 HCI 命令、以便在扫描过程中将器件置于睡眠模式。

       当使用 wifi 进行任何交易时,都需要此功能(优先级为 wifi),我们需要将 BT 设备保持在睡眠模式(停止 BT 上的当前活动)。

    因此,无线网络上不会出现太多干扰,因为 BT 和 Wifi 都在相同的无线电频率下工作,以提高无线网络的吞吐量。 (TI 建议采用这种使 BT 器件保持睡眠的方法)。

    还建议使用 HCI 命令将 BT 器件从睡眠模式唤醒。

    此致、

    Jagadiswar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在这里查看了 HFILL 规格: http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC256x_eHCILL_Low_Power_Protocol

    LL 电源协议在 HCI 驱动器级别处理、而不是在应用级别处理。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    我们将按照以下步骤使器件进入睡眠模式。

    1) 1) HCI_VS_SLEEP_Mode_Configurations 0xFD0C、1、DEEP_SLEEP_Enable、DEEP_SLEEP_Mode、0xFF、 0xFF、0xFF、0xFF、100

     hcitool -i hci0 cmd 0x03f 0x10c 01 00 ff ff ff ff ff ff 100

    我们可以看到一些调试日志。

    调试:HILL_GO_TO_SLEEP_IND  
     
    调试:HILL_WAKE_UP_ACK  
     
    调试:HILL_GO_TO_SLEEP_IND

    我们还访问 了 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth/f/538/t/134855

    其中命令格式 为:{ 0x0c、0xFD、0x09、0x01、DEEP_SLEEP_Enable、 0、 0xff、0xff、0xff、0xff、 100、0}。 DEEP_SLEEP_Enable:eHILL 为1、关断为0。

    当我们按照此步骤操作时、该命令显示为

    1) hcitool -i hci0 cmd 0x0c、0xFD、0x09、0x01、1、 0、 0xff、0x
    FF、0xff、0xff、100、0
    < HCI 命令:ogf 0x0c、ocf 0x00fd、PLEN 11
     09 00 01 EE 00 FF FF FF FF 00
    >HCI 事件:0x0E PLEN 4.
     01 FD 30 01 此处状态:未知 HCI 命令(0x01)

    2)在这里、我们将(0xFD0C)更改为 ogf 0x3f、ocf 0x010c 并在 comand 下执行。

    hcitool -i hci0 cmd 0x3f、0x10c、0x09、0x01、1、 0、 0xff、
    0xFF、0xff、0xff、100、0
    < HCI 命令:ogf 0x3f、ocf 0x010c、PLEN 11
     09 00 01 01 00 FF FF FF FF 00
    >HCI 事件:0x0E PLEN 4.
     01 0C FD 00

    调试:HILL_WAKE_UP_ACK

    在上述所有 情况下、功率不会降低、也不会 停止任何正在运行的活动(即扫描)。

    让我知道我在配置中遗漏的任何内容。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在本主题前面、您提到了连接故障。 它现在已解决了吗? 对于低功耗模式、只需在 BTS 文件中配置 HCILL、您无需从控制台发出任何 HCI 命令。 您正在使用哪个 BTS 文件?

    谢谢