This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODN:DLP NIRscan Nano 的蓝牙连接问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564, CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/820851/cc2564modn-bluetooth-connectivity-issues-with-dlp-nirscan-nano

器件型号:CC2564MODN
主题中讨论的其他器件:CC2564CC2540

可随时使用 DLP NIRscan Nano 中的蓝牙连接到外部蓝牙模块,例如 CC2564模块和 HC-08 。 如何将 HC-08与 CC2564成功配对? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您发帖并关注 DLP 产品! 您是否能够为该 EVM 的蓝牙电路供电? 有关为蓝牙电路供电的说明、请参阅 DLP NIRscan Nano EVM 的第25页。  

    以下是指向该文档的链接: http://www.ti.com/lit/ug/dlpu030g/dlpu030g.pdf

    谢谢、  

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    是的、我可以打开产品的蓝牙。  我现在要做的是通过外部微控制器连接产品的蓝牙并与之通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    要进行确认、您可以在搜索蓝牙器件时将 DLPNIR Nano EVM 视为可发现的项目。 您现在要做的是设计一个可与 DLPNIR Nano EVM 连接的电路板、对吧? 您是否希望使用 新电路板上的 CC2564模块与 DLPNIR Nano EVM 进行连接?

    谢谢、  

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我可以  按应用搜索 DLPNIR Nano EVM、而不是按 NIRScan Nano 应用搜索。 我想使用新电路板上的 CC2540模块  与 DLPNIR Nano EVM 进行连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您确认您可以搜索 EVM。 为了从您的新电路板上通过蓝牙与 EVM 通信、请查看 DLP NIRscan Nano EVM 用户指南(链接: http://www.ti.com/lit/ug/dlpu030g/dlpu030g.pdfcommunicate、其中包含通过蓝牙传输的 EVM)上的附录 J。

    谢谢、  

    Brandon