我尝试降低 CC2564模块的 BLE 功耗(我输入了命令将其置于连续广播中)、然后我输入了1到15个不同的功率级别、如 HCI_VS_LE_Output_Power 命令中所述。
问题是、当我输入功率级别2至15时、我在扫描时没有看到 RSSI 的差异。 功率级别1比其他级别更高。
我能否知道什么传输功率对应于什么功率级别? 是否有任何类型的表、因为蓝牙经典命令是这样的? (HCI_VS_DRPb_SET_Power_Vector)
功率级别1是否对应于10dBm 的传输、以及其他哪些功率级别对应?
谢谢你。