This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:BLE 中的功率级别相应信息

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/821964/cc2564-power-level-correspondings-in-ble

器件型号:CC2564

我尝试降低 CC2564模块的 BLE 功耗(我输入了命令将其置于连续广播中)、然后我输入了1到15个不同的功率级别、如 HCI_VS_LE_Output_Power 命令中所述。

问题是、当我输入功率级别2至15时、我在扫描时没有看到 RSSI 的差异。 功率级别1比其他级别更高。

我能否知道什么传输功率对应于什么功率级别? 是否有任何类型的表、因为蓝牙经典命令是这样的? (HCI_VS_DRPb_SET_Power_Vector)

功率级别1是否对应于10dBm 的传输、以及其他哪些功率级别对应?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julien、  

    请使用以下命令设置电源-  

    HCI_VS_DRPb_SET_Power_Vector (0xFD82)

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC256x_VS_HCI_Commands#HCI_VS_DRPb_Set_Power_Vector_.280xFD82.29

    此致、  

    Sudhasrhan K N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Sudharshan、

    您建议的命令用于设置 BT 经典电源。

    对于 LE 部件、我使用以下命令:

    HCI_VS_LE_Output_Power (0xFDDD)

    但没有表格、正如您建议的命令中的情况、用于了解为不同级别(1至15)设置的功率(以 dBm 为单位)

    您对此有什么信息吗?

    BR

    Julien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julien、  

    该命令指定也适用于 BLE (GFSK)的调制类型。  

    此致、  

    Sudharshan K N