This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:使用 GCC 的 Project Zero 编译失败

Guru**** 2873880 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2642R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/822985/cc2642r-project-zero-compilation-failure-using-gcc

器件型号:CC2642R

团队的成员、我正在尝试使用 GCC 为 CC2642R 编译 Project Zero 项目(无修改)、但我在任何 SDK 版本中都遇到以下错误:


****为项目 ble5_simple_peripheral_cc26x2r1lp_app 构建配置 FlashROM_Release_GNU ****

"C:\\TI\\ccs901\\ccs\\utils\\bin\\gmake"-k -j 4 all -O

编译文件:"../TOOLS/ble_release.cfg
调用:XDCtools
"C:/TI/ccs901/xdctools_3_55_00_11_core/xs "--xdcpath="C:/TI/simplelink_cc26x2_sdk_1_60_00_43/source;C:/TI/simplelink_cc26x2_sdk_1_60_00_43/kernel/tirtos/packages;C:/TI/simplelink_cc26x2_sdk_1_60_00_43/source/ti/ble5stack;" xdc.tools.configuro configPkg -t ti.targets.arm.elf.m4F -p ti.platforms.simplelink:CC2642R1F -r release -c "C:/TI/ccs901/ccs/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-7-2017-q4-major-win32 "../TOOLS/ble_release.cfg
正在制作 package.mak (由于 package.bld)...
正在制作 package.mak (由于 package.bld)...
tools/subdir_rules.mk:12:目标'Build-933296719-InProc '的配方失败
JS:"c:/TI/simplelink_cc26x2_sdk_1_60_00_43/kernel/tirtos/packages/ti/targets/arm/elf/IArm.xs、第79行:错误:生成'compiler.opt'的模板失败:错误:在 C:/TI/ccs901/ccs/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-7-2017-q4-major-win32.中找不到编译器 请检查编译器路径。
"./package.bl"、第54行
xdctools_3_55_00_11_core\gmake.exe:***删除文件'package.mak
JS:"c:/TI/simplelink_cc26x2_sdk_1_60_00_43/kernel/tirtos/packages/ti/targets/arm/elf/IArm.xs、第79行:错误:生成'compiler.opt'的模板失败:错误:在 C:/TI/ccs901/ccs/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-7-2017-q4-major-win32.中找不到编译器 请检查编译器路径。
"./package.bl"、第54行
gmake.exe:***删除文件'package.mak
gmake.exe:***没有规则使目标'.configuro'成为目标。 停下。
JS:"c:/TI/ccs901/xdctools_3_55_00_11_core/packages/xdc/tools/Cmdr.xs、第52行:错误:xdc.tools.configuro:由于先前的错误(状态= 2)、配置失败;已删除'linker.cmd'。
gmaking[1]:***[Build-933296719-InProC]错误1.
gmake:***[Build-933296719]错误2.
tools/subdir_rules.mk:9:目标'build-933296719'的配方失败
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

是否有任何关于如何解决此问题的想法? 使用 TI 编译器进行编译可以正常运行。

提前感谢您、

****构建完成****