This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我应该选择哪个蓝牙模块?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/818158/which-bluetooth-module-should-i-choose

主题中讨论的其他器件:CC2564C

您好!

我正在开发新的蓝牙项目、为了为我的应用选择合适的蓝牙模块、我需要建议。

蓝牙模块的要求

双模

2.兼容 IOS 和 Android

3.距离-至少50米

4、 如果有内置的微控制器就好了

5.与 AT 命令兼容

6.应用程序-已保存的数据传输(文本、时间、数据)

如果您需要更多信息、请咨询。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下指南。

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的折射讲解。

    此致、

    Kalpana Govindaraju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我还需要一个信息,是否可以长期使用此产品? 我是说它是一种成熟的产品还是仍在生产中?

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kalpana、

    对于产品寿命、CC2564C 是最佳双模蓝牙选项。 它是一个活动部件。

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vihang、您好!

    感谢您的建议。

    此模块是否具有内置的微控制器? 我没有获得有关微控制器的清晰信息、因为我还需要一个内置微控制器的解码器。  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kalpana、

    TI 双模蓝牙控制器没有内置的应用代码微控制器。 这些是基于 HCI 的控制器、需要运行蓝牙堆栈和应用程序的外部主机微控制器。 有关更多详细信息、请参阅器件数据表。

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vihang、您好!

    感谢您提供相关信息。