This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:GATT MTU 问题

Guru**** 2811915 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/820736/cc2564moda-questions-for-gatt-mtu

器件型号:CC2564MODA

您好!

我的客户对 GATT MTU 有疑问。
对于以下问题、请记住 CC2564MODA + Tiva。

Q1) TI BLE 软件支持的默认 MTU 和最大 MTU 是多少?

Q2)假设 MTU 大小动态更改、则更改是通过 BLE 主站端的命令进行的?
MTU 大小必须同时支持主设备和从设备、对吧?

Q3)确定 MTU 是系统的主要因素是什么?
BLE 模块、MCU 功能、BLE 版本等?

Q4)我们是否知道主要智能手机应用程序(Android/iOS)支持 GATT MTU?

Q5)如果问题4的答案为“否”,我们不知道通信应使用哪个 MTU 大小。
在这种情况下、软件应使特征尺寸可变?

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koichiro San:  

    [报价用户="Koichiro Tashiro]Q1) TI BLE 软件支持的默认 MTU 和最大 MTU 是什么?

    23字节符合 BT 规范。 此器件不支持数据扩展功能、这是一个例外  

    [引用用户="Koichiro Tashiro]Q2)假设 MTU 大小动态更改,则通过 BLE 主设备端的命令进行更改?
    MTU 大小必须同时支持主设备和从设备、对吧?

    Q3)确定 MTU 是系统的主要因素是什么?
    BLE 模块、MCU 功能、BLE 版本等?[/quot]

    我们不支持23字节以上的 MTU。 MTU 大小的协商在连接过程中完成。 PL 有关更多详细信息、请参阅 BT 核心规范。  

    [引用 USER="Koichiro Tashiro]Q4)我们是否知道主要智能手机应用程序(Android/iOS)支持 GATT MTU?

    [引用 USER="Koichiro Tashiro]]Q5)如果对 Q4的回答为“否”,我们不知道应该使用哪个 MTU 大小进行通信。
    在这种情况下、软件应使特征大小可变?

    所有具有 GATT 配置文件的器件都应支持默认23字节 MTU。  

    此致、  

    Sudharshan K N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudharshan、

    非常感谢您的回答。
    我关闭此项目。

    谢谢、此致、
    田志郎一郎