This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:防潮涂层的影响

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/821691/cc2650moda-effect-of-moisture-proof-coating

器件型号:CC2650MODA
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

您好专家、

在 CC2650 MODAMHT 应用防潮涂层材料时、
对无线电通信有任何负面影响吗?

条件;
1.防潮涂层不导电。
2.涂层面积为3个侧面区域和1个前部区域。
3.不适用于天线部分。

我们认为以下几点是假设的、但这是如何实现的?
・当应用于天线、芯片之间的传输线路时、可能会发生匹配。
・但是、由于它是2.4GHz 频带、因此考虑到波长的影响、这种影响被认为很小。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意你的逻辑。 只要不使用防潮涂层覆盖天线部件、就应该很好。 但是、我会运行一些额外的测试来比较与未修改的模块的性能、以验证情况是否如此。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们很高兴得到您的同意。
    继续进行其他测试对我们很有帮助。
    我们期待收到您的回复。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我看到我的帖子可能会被误解。 我尝试写入的内容是、作为客户/用户、您应该进行一些测试。 尤其是在本例中、因为我没有您正在使用的计算模块。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢你的答复。 我会告诉相关人员根据您的假设工作。

    此致、