This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOST-CC2564MODA:根据连接到 BT (I2S/PCM)的器件、A2DP 音量差异

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOST-CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/821961/boost-cc2564moda-a2dp-volume-discrepancy-based-on-which-device-connected-to-bt-i2s-pcm

器件型号:BOOST-CC2564MODA
主题中讨论的其他器件: MSP432P401R

我已将蓝牙设置(BOOST-CC2564MODA + MSP432P401R)通过数字放大器连接到外部扬声器。 在这两个测试期间、放大器的配置方法是相同的。 当我将笔记本电脑的 I2S 直接插入没有蓝牙的放大器时、我可以播放正弦波、在100%音量下获得无失真的最大输出功率、但如果我将其按下、可能会失真。

但是、根据我的手机或笔记本电脑是否连接到蓝牙系统设置、我似乎会获得不同的音量输出、从而导致失真、比没有蓝牙时更难推动扬声器、从而导致失真。 我已经使用协议分析器检查了扬声器输入端的 I2S、两者的偏移看起来都是正确的、但笔记本电脑(通过蓝牙连接)似乎发送了更热的信号、并且会更快地削波/失真我的扬声器。  

我的主要问题是:A2DP 中是否有以数字方式更改音量输出的相关音量? 我并不完全了解它如何能够以如此不同的方式根据数字输入推送放大器。  

我接下来应该尝试什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    事实上、失调电压的定义存在差异。 我的放大器在偏移太远的情况下读取信号、向右移动、从而为其提供更大的功率。

    手机和笔记本电脑之间的音量差异是由于我正在播放的文件输出的差异造成的。

    我希望有人认为这对您有所帮助。  

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson、  

    我们只需进行少量澄清-  

    1.您能否尝试通过直接连接到数字扬声器的笔记本电脑和 BT 连接播放同一文件,并检查音量是否相同?  

    2.音量也取决于笔记本电脑和电话的默认设置。 这可能会导致峰值体积 o/p 的差异

    此致、  

    Sudharshan K N