This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564CMSP432BTBLESW:ODA 示例

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564C, CC2564CMSP432BTBLESW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/819516/cc2564cmsp432btblesw-oda-examples

器件型号:CC2564CMSP432BTBLESW
主题中讨论的其他器件:CC2564CMSP432P401R

大家好、

硬件平台:具有 IAP 的 MSP432P401R + CC2564C

是否有任何执行官方发展援助的例子?

如果没有、我希望您能帮助您为开发此类项目提供一些指导。 应使用什么是 IDE/documentation/SDK/或插件。

此致、

KIEN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    有人可以就此问题提供建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kien、

     CC2564CMSP432BTBLESW 包含示例应用(如 SPPDemo 或 SPPLEDemo)、展示了在主机 MSP432上发送和接收原始数据的能力。 主机可以使用这些规定来接收新映像并实现可更新主机映像 的引导加载程序(例如 SLAU622)。 但是、对于 ODA、我们没有演示 MSP432P4+CC2564C 组合的完整实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vihang、

    感谢您的建议。 这很有帮助。