This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650:偶发错误读数

Guru**** 2868640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/817865/ccs-cc2650-sporadic-error-readings

器件型号:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在对 HDC2080 ( 使用 cc2650MODA)进行编程、以每60秒读取一次温度和噪声。

首先、我将传感器编程为由 VDD 供电、一切正常。

现在、我将传感器编程为由 DIO_3供电、有时、我得到的值就像传感器被关闭一样。

我是否配置了 dio_3错误(请参阅图像中的如何在 Sensor Controller Studio 中配置 DIO_3)? 或者什么可能出错?

谢谢、

JR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jorge、

    确切地说、您是否确认 DIO_3是否始终处于开启状态、这是在进行测量时输出3.3V 电压?

    我将要求我的同事对设置进行评论。

    谢谢、

    SAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    传感器位于定制板中、我很难找到良好的接触。  

    但我将 DIO_3的配置留在图像中、您能否确认使用此配置时 DIO_3始终为3.3V?

    谢谢、

    JR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否确定要打开 DIO_3以在执行代码中输出?

    查看 Sensor Controller Studio 中的模拟光传感器代码、其中光传感器由 GPIO 供电。

    //为传感器加电

    gpioSetOutput (VDD_PIN);

    此致、