This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:XTAL 引脚分配

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/819585/cc2650moda-xtal-pin-outs

器件型号:CC2650MODA

我想将24MHz 以及32.768kHz 晶体连接到 CC2650MODA。 它们是用于此目的的引脚。 数据表中没有与此相关的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该模块包括一个24MHz 和一个32kHz xtal