This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:最大可用无线电频率输出

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2520, CC2652R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/817115/cc2652r-max-usable-radio-freq-out

器件型号:CC2652R
主题中讨论的其他器件:CC2520、

大家好,  

更换 CC2520 。 通常是 BLE 通道 ,但 有时需要在   传统.I 使用差动网络协议的2401 A 2483 MHz (对于 CC2520是可行的)之间的所有无线电频谱中播放-->这是我可以在 CC2652R 上运行的最大频率? 我在 DM 中找不到  

谢谢你  

此致

Carlo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、科伦坡、

    您是否尝试使用 Smart RF Studio? Smart RF Studio 提供支持的频率。

    谢谢、

    SAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sai,  

    请在手册中的什么位置找到?   他们 需要正式文件  

    谢谢你  

    此致

    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    大多数文档都在此处提供、但非常旧。

    http://www.ti.com/tool/SMARTRFTM-STUDIO#technicaldocuments

    Studio GUI 附带内置的帮助、非常直观。 下载软件并进行浏览会更容易。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    有关 支持的带宽、请参阅 CC2652R 数据表中的1.2应用部分。

    谢谢、

    SAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sai,  

    这些是确认的限制: "接收带宽低至4kHz 的2400至2480MHz ISM 和 SRD 系统(1) "

    谢谢你  

    此致

    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的!

    SAI