This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/CC2650:cc2650

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/817921/webench-tools-cc2650-cc2650

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件:CC2540

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的 TI E2E。

 

我们希望拥有我们自己的专有定制板、并采用我们自己的2650设计。 问题是、我们是否仍然具有网络就绪功能、或者该功能仅适用于 Launchpad 上的2650。 此外、我们可以在蓝牙模式下使用2650来传输到具有内置蓝牙的本地笔记本电脑、还是需要2541的软件狗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思是“Web 就绪功能”? 如果您的桌面支持 BLE,则可能不使用 CC2540 USB 软件狗。