This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:CC2650MODA 与 CC2564MODA

Guru**** 2561740 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA, CC2650MODA, CC2650, CC2564, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/816599/cc2650moda-cc2650moda-vs-cc2564moda

器件型号:CC2650MODA
Thread 中讨论的其他部件:CC2564MODACC2650CC2564BLE-STACK

你(们)好

CC2564MODA 提供 HCI 接口。

我认为 HCI 将有利于从外部主机控制器进行访问。

但是、CC2650MODA 不提供 HCI 接口。

我们希望使用 CC2650MODA 而不是 CC2564、因为 CC2650是较新的器件且支持 BLE4.2。

1。

是否可以在 CC2650MODA 中实现 HCI 功能?

2.

请告诉我如何实施固件 以与 CC2650MODA 进行外部控制器通信?

(UART、SPI 等)

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    CC2564是一款经典蓝牙器件。

    CC2650是蓝牙低耗能器件。

    低功耗蓝牙旨在托管片上应用、而不是通过 HCI 等外部串行通信进行访问。 如果您仍想尝试、请参阅 BLE-Stack v2.2.2软件包中的"hostTest"软件示例、包括特定于供应商的 HCI 指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Joakim

    感谢你的答复。

    我假设 TI 的 BT 模块与 NXP 的 i.MX 之间的通信。
    (无需考虑 BLE 或经典)

    当我们使用 CC2564MODA 时、是否需要将 MSP430的软件堆栈移植到 i.MX?

    使用 CC2650MODA 时、使用 BLE-Stackv2.2.2与外部 i.MX 通信就足够了?

    贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据您的假设进行更正、以便您在 MSP430或 CC2650上开发代码。