This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 最小的德州仪器蓝牙模块是什么

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC2607

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/816766/what-is-the-smallest-texas-instruments-bluetooth-module

主题中讨论的其他器件:DLPC2607

尊敬的支持者:

我们的名字叫 Mehmet Can Hizarci 和 Florian Ehrenberg、这两人都是15岁的人、来自德国。 我们正在开发一款产品、因此我们需要一个蓝牙连接模块。 我们选择 DLPC2607作为我们的显示控制器、如果我们想通过德州仪器的蓝牙模块将视频数据从任何智能手机发送到 DLPC2607显示控制器、我们想要了解可以使用哪些蓝牙模块。 我们希望了解这些产品的概况、并了解其尺寸。 我们希望使用 TI 拥有的最小的蓝牙模块、并希望了解我们可以使用哪个模块。

我们非常感谢您的努力、如果您能回答我们的问题、我们会很高兴!

此致

-Mehmet Can Hizarci

弗洛里安·埃伦伯格