This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:UART 接口电压范围

Guru**** 2781475 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/845318/cc2564c-uart-interface-voltage-range

器件型号:CC2564C

我们测量了 UART 信号上的电压、低电平的最小电压约为-68mV、 显示为波纹波形、
但根据 CC2564C 的数据表5.4、I/O 信号的 VIL 应该大于0V? 如果我们定义的最小电压>0V,则不符合规格,
我们想向您了解 I/O 信号的电压范围、它们是否满足 VIL>0V 或 V-0.5V 的要求是可以的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haung、

    数据表的表5.1 (第8页)显示了绝对最大额定值。 您需要确保您的电压大于-0.5V。

    谢谢、

    Riz