This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:无法与 CC2564MODA 建立 UART 通信

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/843919/cc2564moda-failed-to-establish-uart-communication-with-cc2564moda

器件型号:CC2564MODA

您好!

我们使用的库斯板源自 BeagleBone Black。 我们希望在库房板和 CC2564MODA 之间建立 UART 通信。 以下是我们的代码片段:

       配置引脚 P9.24 UART
      配置引脚 P9.26 UART
      Echo 41 >/sys/class/gpio/export
      回显>/sys/class/gpio/gpio41/direction
      echo 0 >/sys/class/gpio/gpio41/value
      Echo 1 >/sys/class/gpio/gpio41/value

      睡眠3.

      如果!  hciattach /dev/ttyS1 tExaS 3000000;然后
         回显“hciattach 失败”
         logger -t btNap.sh " hciattach 失败"
      FI

我们已在两个电路板上成功建立 UART 通信。 蓝牙芯片正在广播。 但还有其他四个板具有相同的功能

硬件和固件、无法通过 UART 进行通信。 原因可能是什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Bhagyashri、

    能否共享以下命令的命令行输出?

    Echo 41 >/sys/class/gpio/export
    回显>/sys/class/gpio/gpio41/direction
    echo 0 >/sys/class/gpio/gpio41/value
    Echo 1 >/sys/class/gpio/gpio41/value
    echo 0 >/sys/class/gpio/gpio41/value
    Echo 1 >/sys/class/gpio/gpio41/value
    
    hciattach /dev/ttyS1 Texas 3000000 

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vihang、

    命令输出:

    root@arm:/home/debian echo 41 >/sys/class/gpio/unexport
    root@arm:/home/debian echo 41 >/sys/class/gpio/export
    root@arm:/home/debian echo out >/sys/class/gpio/gpio41/direction
    root@arm:/home/debian echo 0 >/sys/class/gpio/gpio41/value
    root@arm:/home/debian echo 1 >/sys/class/gpio/gpio41/value
    root@arm:/home/debian echo 0 >/sys/class/gpio/gpio41/value
    root@arm:/home/debian echo 1 >/sys/class/gpio/gpio41/value
    root@arm:/home/debian hciattach /dev/ttyS1 Texas 3000000
    初始化超时。
    root@arm:/home/debian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhagyashri

    [引用 user="Bhagyashri Sarda">root@arm:/home/debian hciattach /dev/ttyS1 Texas 3000000
    初始化超时。[/报价]

    看起来 hciattach 无法通过 HCI UART 与 CC2564MODA 进行通信。  

    -请验证 CC2564MODA 的 nSHUTD 是否连接到 gpio41、CC2564MODA 的 HCI UART 是否连接到主机的 ttyS1。  

    -如果上述2个硬件定义正确、请验证系统中 CC2564MODA 的加电顺序(模块数据表的图4-1)。