This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:天线馈送设计

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1174687/cc2650-antenna-feed-design

器件型号:CC2650

我在我设计的 PCB 上使用 CC2650、但看不到预期的 TX 功率;我在数据表中的参考设计上有一个基于(大概)的单端天线馈送、我相信我已将无线电设置为最大功率。 但是、当我查看广播包时、它们似乎约为-3dBm。 我使用50欧姆6GHz 示波器代替天线进行测量。  

我怀疑天线馈电可能存在问题、我想在同一设计中构建一个单独的天线馈电、并使用 VNA 对其进行测试。 但是、我无法找到有关 CC2650在天线馈入输入端期望看到的阻抗的任何信息。 此信息是否记录在某个位置?   

感谢您提供的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    即使天线馈电距离为50欧姆、当编程为最大值时、仍应看到更好的传导输出功率、大于-3dBm。

    怀疑 RF 路径中的无源组件不正确。

    您能否共享原理图和布局?

    此致、

      Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您回来。 我将附上相关原理图和 PCB 区域的图像。

    我拥有的天线馈送组件包括:

    C34 = C35 = 1.2pF;C36 = 12pF;L3 = 15nH;L4 = 2nH;全部为0402。

    为了代替芯片天线、我目前有一个表面贴装 uFL 插座。

    该板是聚酰亚胺柔性 PCB。 如果我正确地记住、PI 的厚度为~100um、铜的厚度为1oz。 天线馈电电路后面有接地平面。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 CC2650上使用单端时、测量值应约为+2dBm、因此缺少5个 DBS。  

    确保在 RFP 上使用配置为外部偏置、单端射频的前端进行测试:

    您使用此设置测量的传导输出功率是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、谢谢。 我不确定前端配置、但会检查。 看起来这是 IDE 中的一个设置、而不是我们在运行时需要初始化的设置-这是正确的吗? (很抱歉这个天真的问题、但是其他人已经完成了这个项目的所有编码。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请检查前端设置、因为对讲机的默认设置通常为外部偏置和差分、因此这可能是输出功率较差的一个来源。 这是在差分模式或单端模式下运行之间初始化无线电的设置。 由于您的硬件基于单端、因此必须在您的固件中进行类似配置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、您好、很抱歉回答了所有愚蠢的问题、但您能告诉我如何打开屏幕截图中包含的"自定义目标配置"窗口吗? 我们一直在"Target Configuration"下查看、但无法找到它。 (如果相关、我们使用的器件是 CC2650F128 (5x5)。) 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没问题。

    下载 SmartRF Studio: https://www.ti.com/tool/SMARTRFTM-STUDIO

    双击 CC2650 (如果您已连接电路板、则应突出显示)

    例如、选择:BLE Mode (BLE 模式)

    按下 Customize (自定义)按钮(右上角)、然后将显示 Custom Target Configuration (自定义目标配置)窗口: