This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:更新 BLE 扫描响应数据可防止发送 BLE 信标

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1128687/cc1352r-updating-ble-scan-response-data-prevents-ble-beacons-from-being-sent

器件型号:CC1352R

您好!

我正在使用4.40.04.04 SDK 开发基于 CC1352R 的产品。 此设计需要同时发送两个传统广播信标、其中一个信标可能会在每个测量间隔更新。

我遇到了一种奇怪的行为、其中一个信标可能无法传输、具体取决于广播间隔与扫描响应数据更新时刻的一致程度。

设计:

在上述配置中、信标#1未传输(但信标#2已传输)。 我可以"解决"此问题、并通过以下几种方式使信标#1传输:

  • 将信标#1的间隔时间缩短至950ms
  • 移除对  GapAdv_prepareLoadByBuffer 和 GapAdv_loadByBuffer 的调用(盲目更新扫描响应数据)

这让我相信、与广播间隔同步更新扫描响应数据会导致问题。 假设:

  1. 任务#2在 信标#1的广播间隔之前调用 GapAdv_prepareLoadByBuffer、这会阻止信标#1在该间隔内发送。
  2. 任务#2调用 GapAdv_loadByBuffer 、并为下一个间隔(1秒后)安排广播
  3. 任务#2休眠1秒
  4. 重复

请告诉我:如何定期更新扫描响应数据而不阻止传输信标?

----  

我已成功使用 CC13xx 6.20.0.29 SDK 中的最新简单广播设备示例重现此问题。 我对 main.c、simple_broadcaster .c 和 simple_broadcaster .syscfg 进行了少量更改:

e2e.ti.com/.../simple_2D00_broadcaster_2D00_modified_2D00_files.zip

如果将修改后的文件复制到项目中、您应该会发现您的器件只发送一个信标。
如果通过注释掉 Task_create (mainTaskFxn、mainTaskParams、NULL)来禁用对扫描响应数据的更新;在 main.c 中、将传输两个信标。

我出了什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    首先、非常感谢您为我们提供了一个可重现的示例。 这对我们有很大帮助。 我不知道它现在的行为是这样的。

    正如您可能在通用访问配置文件(GAP)文档中阅读并提到的、您确实可以以受控方式"盲目"更新扫描响应数据:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29/docs/ble5stack/ble_user_guide/html/ble-stack-5.x/gap-cc13xx_cc26xx.html#directly-manipulating-a-buffer-while-advertising-is-enabled

    通过修改您在第436行提供的示例:

    status = GapAdv_setEventMask(advHandle1,
                                         GAP_ADV_EVT_MASK_START_AFTER_ENABLE |
                                         GAP_ADV_EVT_MASK_END_AFTER_DISABLE |
                                         GAP_ADV_EVT_MASK_SET_TERMINATED |
                                         GAP_ADV_EVT_MASK_END);

    和第501行:

    if (event == GAP_EVT_ADV_END)
    {
      scanResData1[27]++;
    }

    我可以更新扫描响应数据并查看两个信标。

    以下方式是否适合您?

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚瑟

    感谢您的快速响应!  

    您建议的解决方法听起来可行、但并不 理想。
    如果我理解正确、GAP_EVT_ADV_END 事件在 发送信标后发生。 如果 我等待更新扫描响应直到每次广播之后、则扫描响应数据至少为一个广播间隔旧(在本例中为1秒)。 如果能够在新传感器数据可用时更新扫描响应、而没有1秒延迟、情况会更好。

    我假设我可以使用 GAP_EVT_ADV_END 事件来启动计时器、该计时器会在下一个广播间隔之前触发扫描响应的更新、但这似乎不必要地复杂。 每次从外部传感器接收新数据时、我宁愿更新扫描响应。

    我想知道您是否能够找到此问题的根本原因。 在平均时间内、我将使用您建议的解决方法、或减少其中一个信标上的广播间隔。

    感谢您的帮助!
    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我们当然会寻找根本原因、并与您分享、因为我们对此感兴趣!

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚瑟

    是否有根本原因调查的更新? 我渴望找到最佳解决方案。

    谢谢!
    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我们仍在寻找这种行为,我与其他人进行了核对,但没有人看到这种行为。 请多多包涵。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    根据我的理解、当 BLE 堆栈的开始时间可能与另一个堆栈发生冲突时、它似乎正在丢弃命令。

    我稍微修改了您的权变措施。 通过允许第二个广播时间在配置中宽松、如下所示:

    然后、我们告诉堆栈、可以等待一位进行下一个广播。 现在、当观察数据包时、我们看到两个广播都以1秒的间隔发送、因为重新激活后立即发送广播。

    Scan_RSP 数据也会更新。

    请告诉我、这是否适合您。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚瑟

    感谢您的回答。 您建议的方法似乎有效、但仍然不理想。

    在这种配置下、我观察到、只要有效负载持续更新、信标间隔就仅为1秒。 如果有效载荷未更新(例如、没有可用的新传感器数据)、则间隔时间会降至500ms。 功耗在我们的应用中至关重要、因此无论  负载是否需要更新、我们都希望保持一致的广播间隔。

    此外、您能否确认更改最大间隔是否有任何影响? gap_advertiser.h 指出 GAP_ADV_PARAM_PRIMARY_INTERVE_MAX"将被忽略、因为 GAP_ADV_PARAM_PRIMARY_INTERVE_MIN 始终处于使用状态": https://software-dl.ti.com/lprf/simplelink_cc26x2_latest/docs/ble5stack/ble_user_guide/doxygen/ble/html/group___gap_adv___params.html#ggaa58afceb7db92df94b51adb77393744aa27bc46d1fbcc99ce9ed00d9b6ec47dca

    感谢你的帮助!
    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    这意味着我们尚未找到根本原因。 我们必须不断寻找。

    但是、我可以确认您是关于 GAP_ADV_PARAM_PRIMARY_INTERVE_MAX 的。 它实际上没有任何效果。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我们方面似乎也记录了此问题、一旦找到数据、我将共享更多信息。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新! 我期待收到更多信息。

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关此主题的更多信息? 我从你们那里听到我已经将近一个月了。

    谢谢、
    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我所讨论的问题本来应该已经解决了。 不幸的是、这似乎与您经历的情况不同。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚瑟

    您和/或您的团队当时是否继续进行根本原因调查? 请继续通知我任何更新。

    谢谢、
    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我们会不断更新、我会尝试将其进一步推向蒸汽束。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    BLE 堆栈团队已意识到该问题、并将在未来的版本中解决该问题。 目前、请使用我们讨论过的权变措施。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚瑟

    您能否在您的内部订票系统(例如 https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-9743)中提供此问题的链接、以便我可以监控其进度?

    感谢您的所有帮助!
    Peter