This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5 3有线 PTA COEX 功能

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1175345/cc2340r5-3-wired-pta-coex-function

Thread 中讨论的其他器件:CC2340R5SysConfig

我们的设计低于 CC2340R5的 GPIO、需要   使用 QCA WIFI 解决方案设计3个有线 PTA COEX 功能。

DIO8->BLE_UART_RTS   

DIO21->BLE_UART_CTS

DIO20->BLE_UART_TXD

DIO22->BLE_UART_RXD

DIO25->BT_BKDR

请与我们分享哪些 GPIO 可用。  是固定的吗?  或我们可以通过设置的任何 GPIO

TI SysConfig?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的参与。

    器件数据表中提供了可路由到每个外设的 IO 列表。

    SysConfig 还配置为仅允许您选择符合 器件数据表的路由选项。  

    如果您需要更多详细信息、请告诉我。

    此致、