This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:CC2564C 是否支持射频校准?

Guru**** 2771105 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C, CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1173721/cc2564c-does-cc2564c-support-rf-frequency-calibration

器件型号:CC2564C
主题中讨论的其他器件: CC2564

大家好、

以下是客户的请求:

正如标题所述、CC2564C 是否支持射频校准?

您能帮您检查这一点吗?

谢谢、此致、

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我不能完全确定射频频率校准是什么意思。 您能给我更好的了解客户想要校准什么吗?

    谢谢、

    Jonathan   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蓝牙需要校准频率、因为晶体振荡器、蓝牙芯片寄生电容差、晶体负载电容容容容差和其他因素都会导致频率偏移不一致、蓝牙关联规定蓝牙频率偏移在±75KHZ 以内、 如果频率偏离2.4G 中心的程度更高、则会导致蓝牙连接不稳定、因此需要校正频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。  

    CC2564通过发送 HCI 命令来支持这种类型的射频校准:HCI_VS_DRPb_Enable_RF_Calibration。

    CC2564 HCI 命令的完整列表在我在此处所附的文件中进行了详细说明。  

    e2e.ti.com/.../3187.CC256x_5F00_VS_5F00_HCI_5F00_Commands.pdf

    此致、

    Jonathan   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 乔纳森,它对我们帮助很大!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan ,您是否还能建议如何使 HCI_VS_DRPB_ENABLE_RF_Calibration 发生? 由于芯片上市、蓝牙频率将始终因温度等原因而偏移、因此使用什么方法来校准该频率偏移、如何实现? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我与我们的专家核实这个问题、我将在接下来的几天内与您联系。

    感谢您的耐心等待、

    Jonathan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我进行了一些检查、应用  HCI_VS_DRPB_ENABLE_RF_Calibration 命令的最佳方法是通过 HCITester。 HCITester 允许您向蓝牙堆栈发送特定的 HCI 命令、或创建自动脚本、从而 一次发送多条命令。  

    对于射频校准、 您可以在引导后手动发送 HCI 命令、也可以将其添加到 BTS 文件中。 BTS 文件是固件初始化 脚本、可以修改该脚本以发送 HCI RF 校准命令。 这使得事情变得更加简单、因为它完全是自动的、您可以轻松地与客户共享它。 您还可以使用所需的命令创建任何常规脚本、并随时运行该脚本。 我已附上 HCITester 工具的用户指南、其中深入介绍了如何修改 BTS 文件、创建脚本或仅发送单个 HCI 命令。  

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Jonathan

    e2e.ti.com/.../HCITester.pdf