This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:如何扩展 CC2340#39的射频范围。

Guru**** 2768405 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2592, CC2590, CC2651P3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1173129/cc2642r-how-to-extend-cc2340-s-rf-range

器件型号:CC2642R
主题中讨论的其他器件:CC2592CC2590CC2651P3

尊敬的:

我们希望使用 CC2340和范围扩展器 IC 实现20dBm 输出。  

是否能够通过将 CC2590或 cc2592连接到 cc2340来扩展范围?

如果可能、请告诉我如何连接它们。

否则、请告诉我可以连接到 cc2340的其他范围扩展 IC。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    感谢您的参与。

    将 CC2340Rx 与范围扩展器连接绝对是可能的。 目前、我们没有特定的参考设计可用。 我不确定 CC2592和 CC2590是否完全适合此用途、因为 CC2340Rx 具有内部平衡-非平衡变压器。 但是、我不是100%、因此我将要求硬件专家再次确认。

    话虽如此、驱动范围扩展器所需的信号(即 LNA 和 PA 信号)易于启用。 您可以参阅调试指南、更具体地说是"调试射频输出"、您将在其中找到允许启用这些信号的代码片段。
    调试指南是用户指南的一部分。 自 SDK 6.30起、CC2340Rx 用户指南包含在 SDK 软件包中(位于文件夹"doc"下)。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clement。

    遗憾的是、  

    CC2340开发文档的链接已从 My Secure Resources 中消失。

    是否正在更新?

    请告诉我新的分销计划。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    新 SDK (6.30)已推出。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clement

    很抱歉,这种混乱。

    我发现 SDK 和 DOC 文件夹已合并到 SDK6.30中。

    但是、调试指南中缺少如何使用射频范围扩展器。

    我需要向硬件专家提供建议。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    [引用 userid="440948" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1173129/cc2642r-how-to-extend-cc2340-s-rf-range/4416145 #4416145"]但是,调试指南中缺少如何使用射频范围扩展器。

    您是否意味着您缺少软件或硬件指导? 您目前缺少哪种信息?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clement

    调试指南仅介绍了用于射频调试的射频 TX/RX 信号输出设置。

    我最终需要将射频信号放大至20dBm。

    请提供连接射频范围扩展器的硬件/软件指南。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    我们下周将为您提供答案、因为我们的大多数团队现在都在休假。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    Bun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="440948" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1173129/cc2642r-how-to-extend-cc2340-s-rf-range/4418029 #4418029"]我最终需要的是将射频信号放大到20dBm。

    如果是、我建议您使用 CC2651P3 而不是 CC2340。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,YiKai

    好的、  

    我将推广使用20dBm 的 CC2651P3。

    关闭此问题。  

    谢谢。