This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564CSTBTBLESW:频率校正与放大器;生产线中的射频校准。

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1173095/cc2564cstbtblesw-frequency-correction-rf-calibration-in-production-line

器件型号:CC2564CSTBTBLESW
主题中讨论的其他器件:CC2564

尊敬的 TI 团队:

我们开发了一款 BT+ BLE 双模器件。 我们现在将投入生产。 我们希望在交付器件之前进行一些量产线测试和器件射频校准。

生产部门建议的一项强制性测试(TX 和 RX 除外)是射频校准测试。

在这里、它们需要获取器件的频率偏移、相对于测量的偏移、需要将新值写入 HW 以进行频率校正。  

如果我们不执行该过程、则 Production House 不会为器件的射频性能提供任何保证。  

为了澄清这一问题,我附上了以下 Production House 的答复。

"频率校正是蓝牙耳机的正常校准。 因为晶体和寄生电容的参数在每个 PCB 之间稍有不同。 请咨询芯片组制造商、他们应提供相关工具或命令来执行此操作"

TI 是否有任何工具或特定于供应商的命令来实现这一目的? 我找不到这方面的任何东西。   

此致、

VishnuPrasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishnu,

     我们有以下指南 https://www.ti.com/lit/an/swra749/swra749.pdf

    它介绍了用于测试 cc2564器件射频的 VS 命令。

    此致、

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rogelio、

    感谢您提供最新版本的测试文档、但这不能回答我的问题。

    我知道用于测试射频 TX 和 RX 测试的 VS 命令以及射频自动校准命令。

    我想知道的是调整频率偏移(频率校正)的配置、我们可以编写一些寄存器、以便调整频率偏移。

    因为 生产线上的电路板之间的频率偏移可能会有变化。

    我们喜欢对每个板进行校准。

    我们需要什么

    1) 1)用于读取器件当前频率偏移设置的命令。  

    2) 2)命令 写入该值、以便我们可以调整频率偏移。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishnu,

    以下是所有 VS 命令 https://www.ti.com/lit/an/swra751/swra751.pdf 的列表

    但是、我不知道用于设置偏移的特定命令。 我来看看。

    此致、

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rogelio、

    有更新吗?

    此芯片组是否支持该配置?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vishnu,

    我问过、由于器件进行内部校准、因此不需要进行特殊校准。 我们没有设置偏移的命令、但我发现这本生产线测试指南可能有用。

    e2e.ti.com/.../0624.CC256x-Production-Line-Testing-Guide-_2D00_-Texas-Instruments-Wiki.pdf

    此致、

    Rogelio