This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] cc2650stk 的温度传感器代码

Guru**** 2506535 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1168837/temperature-sensor-code-for-cc2650stk

主题中讨论的其他器件:CC2650STK

你好

能不能有人通过 Wi-Fi 协议帮助我编写 cc2650stk 中温度传感器的代码。

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC2650stk 不支持 wifi。 您的意思是"通过 Wi-Fi 协议在 cc2650stk 中编写温度传感器的代码"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rishika,

    适用于 CC2650STK 的温度传感器示例可从 BLE-STACK-2-X 中获取、 具体位置为 ble_sdk_2_02_07_06\src\examples\sensortag\cc26xx\app 内的 sensortag_tmp.c/h

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ryan 提供的消息。

    尝试以上述方式执行此操作、但它显示为在 code composer studio 中未找到的文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="543197" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1168837/temperature-sensor-code-for-cc2650stk/4421137 #4421137"]尝试使用上述方法,但它显示为 Code Composer Studio 中找不到的文件。

    无法理解您的问题。 您能否进行一些屏幕截图来详细说明它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS 项目文件位于 ble_sdk_2_02_07_06\examples\cc2650stk\sensortag\ccs 下、我仅提供了源代码供您参考。  请确保您使用 的是 SDK 发行说明中列出的正确相关性

    此致、
    Ryan