This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:是否需要32kHz 外部振荡器?

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1176541/cc2652r7-is-the-32-khz-external-oscillator-required

器件型号:CC2652R7

大家好、

我们的客户希望澄清使用 32kHz 外部振荡器是必需的还是可选的、因为他们希望将其移除以降低 BOM 成本。 请参阅以下查询详情。

如果我们不需要高精度 RTC、常用的32kHz 外部振荡器还是内部振荡器是有效的?
除了优化 RTC、32kHz 外部振荡器是否还有其他用途?
出于成本原因、我们正在寻求以最大成本降低设计的 BOM 成本、因此请勿连接此振荡器。

此致、

Danilo