This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3SIPA:RGBW LED 的交错 PWM 模式

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1176011/cc2651r3sipa-interleaved-pwm-pattern-for-rgbw-led

器件型号:CC2651R3SIPA
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

大家好!

客户希望根据 这张图片(交错)实现 RGBW LED PWM 模式。

这是16b 计时器的特性吗?他是否必须通过位拆裂来意识到这一点?

这里、频率和占空比只是一个示例。

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DJ-NG、

    请参阅 TI 驱动程序运行时 API。  PWM 驱动 器能够以高达12MHz 的周期实现12.5%的占空比分辨率、并且每个计时器外设可输出两个 PWM 引脚(总共四个)、最大值为8个 GPIO、如 SysConfig 中配置的那样。  但是、这可能不允许它们配置如上图所示的相移。  因此 、GPTimer 驱动 程序解决方案 对于计数中断和从回调上下文中相应驱动引脚电平非常有用。  他们可以从 时间引导示例开始

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan!

    谢谢、客户现在已经确认、他必须开发一些高于计时器的软件!