This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:重新连接电源后、电路板无法正常工作

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1174891/cc2650stk-the-board-does-not-work-after-reconnecting-the-power

器件型号:CC2650STK
主题中讨论的其他器件: CC2640

尊敬的 TI 专家:

我正在使用 CCS11调试 cc2650stk。 代码基于 sensortag 的示例项目(sensortag_cc2650stk_app 和 sensortag_cc2650stk_stack)。 我只修改了应用部分中的代码。
我当前遇到的问题是、该应用程序仅在我将程序刷写到电路板或使用 CCS 进行调试时工作。 一旦我断开电源(cc devpack 调试板)、然后重新连接电源或插入 CR2032电池、该板将完全无法工作、直到我再次刷写该板或使用调试将应用程序下载到该板。
我是否可以问为什么会发生这种情况以及如何解决?
按照下图编制和下载该方案。

此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    SensorTag 项目依赖于与主应用程序一起加载的 BIM 应用程序、以便能够执行 OAD 操作。  屏幕截图正下方的行提到"实现无线下载(OAD)固件更新功能的示例应用程序需要构建引导映像管理器(BIM)项目。 更多详细信息、请参阅 CC2640 BLE OAD 用户指南。"  因此、您可以阅读 docs\CC2640 BLE OAD 用户的 Guide.pdf 以了解更多信息。  这将允许 BIM 应用 程序在 每次器件复位后进入主应用程序之前执行任何关键活动。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、它现在起作用了。

    将会