This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:TIDA-00096如何更改引脚配置

Guru**** 2554210 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00096, CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/582998/cc2541-tida-00096-how-to-change-pin-configuration

器件型号:CC2541
主题中讨论的其他器件:TIDA-00096

您好!

我正在尝试将 TIDA-00096的固件调整 为我自己的硬件、我正在使用 CC2541上的不同引脚。 我试图找到并更改与之相关的所有内容、但我遇到了问题。 我认为在"ECG_INIT"和/或 DRDYB 的中断不起作用或完全禁用中断后会重新配置某些内容。

请给我一个快速指南、了解我需要如何准确地更改代码以使其适应 SPI、DRDYB、ALARMB、开关(目前只有一个功能并不重要)和 LED 的不同引脚。

谢谢

Sebastian Salmhofer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sebastian、

    您需要确定 GPIO 寄存器设置的更改位置(如果有)。 ´s 还应确保遵循 CC253x/4x 用户指南中概述的 GPIO 配置指南。

    谢谢、
    Fredrik