This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:如何通过无线方式在2个 CC2650 Launchpad 之间发送数据

Guru**** 2555870 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, LAUNCHXL-CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/579487/launchxl-cc2650-how-to-send-data-between-2-cc2650-launchpads-over-the-air

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

您好!

我想通过 BLE 连接的无线方式将一串数据从1个 CC2650 Launchpad 发送到另一个 CC2650 Launchpad。 我下载了 BLE 2.2堆栈、但不确定哪种示例应用最适合这种情况。 此外、什么函数用于通过无线方式发送数据? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您计划通过无线方式发送多少数据? 我将查看 SPP_BLE 项目以开始:
    github.com/.../spp_ble.md


    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不多、可能最多为4个字节。 这是否包含在 BLE 2.2堆栈中?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以将 github.com/.../cc2650lp 中的 SPP_BLE_server 和 SPP_BLE_CLIENT 示例下载 到 BLE Stack v2.2.1文件夹中以进行构建和运行。 使用以下示例在两个 LAUNCHXL-CC2650之间传输4字节数据没问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我让 SPP_ble_server 和 SPP_ble_client 示例正常工作。 代码中的哪个函数会接收数据(从串行端口)并通过无线方式发送数据。 我希望能够发送计算机串行端口中未键入的数据。 例如、我要将数据从客户端发送到服务器、然后服务器将获取接收到的数据、并通过 Launchpad 上的引脚之一通过 UART 将其发送出去。 有可能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    要从客户端向服务器发送数据,可以使用 GATT_WriteNoRsp() API 向服务器发送数据。

    外设使用 SerialPortService_SetParameter()向客户端发送数据,也在此处进行了说明:
    www.ti.com/.../tidu997a.pdf

    祝你一切顺利