This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:如何对 CC2640R2F 进行编程

Guru**** 2554160 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/582914/cc2640r2f-how-to-program-cc2640r2f

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件: SEGGER

您好!

我正在使用 CC2640R2F 开发板、我需要选择对其进行编程的方法。 我知道一个选项是 JTAG 编程器,我的问题是:我可以使用 "CC-DEVPACK-DEBUG (XDS110)"吗? 或者、该调试器仅适用于 (仅限) SensorTag?

此外、是否有关于如何使用 ROM 串行引导加载程序进行编程的手册?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Reza、

    DevPack-Debug 专为 SensorTag 而设计。 不过、您可以在 LaunchPad、任何独立的 XDS110或 XDS200调试器或 Segger J-Link 上使用 XDS110。

    此处提供了有关 ROM 引导加载程序的应用手册: www.ti.com/.../swra466

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    XDS 调试器对于我的应用而言似乎是一个昂贵的选择。 我们是否可以使用任何具有 JTAG (IEEE 1149.1)和 USB2.0控制器的微控制器作为调试器?
    当然,这方面的努力将加倍。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如我所写的、您可以使用 LaunchPad 上的 XDS110 (例如 CC2640R2 LaunchPad)对定制板进行调试和编程。 LaunchPad 售价为29美元。

    谢谢、
    Fredrik