This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC2650:如何包含新项目?

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/582533/compiler-cc2650-how-do-i-include-a-new-project

器件型号:CC2650

工具/软件:TI C/C++编译器

你(们)好

我正在尝试将 Project-Zero-App/Stack 项目与 uartecho 项目相结合。

但我不确定如何做到... 我尝试了:#include "uartecho.c"位于 ProjectZero.c 文件中、但获取错误:无法打开源文件"uartecho.c"。

那么、我的问题是如何将这些项目构建在一起?


此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    您是否能够让两个项目单独工作?

    您应该能够在 projectZero 中创建一个新的 RTOS 任务并将其添加到 UART 代码中的任务函数中。 然后、您应该使用 RTOS 通信结构与任务之间传递消息。 (例如队列)

    打开 UART 端口时、只需确保使用正确的板级配置文件信息。

    此致、
    反叛分子