大家好、
我使用的 CC2541器件具有基于1.3.1堆栈上的 TimeApp 演示的定制固件。 我添加了 ANC 功能、以便从 iPhone 获取通知。 它工作得非常完美。
不久之前、我被要求让它也适用于 Android (在应用程序上使用自定义的 ADC)。 但 CC2541无法连接到 Android 6.0。 我发现、将堆栈升级到1.4后、我的 Android 即可进行连接。 遗憾的是、自那时起、ANC 就不再工作了。 实际上、整个绑定过程似乎有所不同、因为 CC2541在重新启动后不会再重新连接。
我有以下参数:
uint32密钥= default_passcode;
uint8线对模式= GAPBOND_Pairing_mode_initiate;
UINT8 MIPTM = true;
uint8 ioCap = GAPBOND_IO_CAP_DISPLAY_ONLY;
uint8绑定= default_bonding_mode;
我嗅探了连接过程、它是不同的:
1.3.1:
1.4.1
我尝试使用1.4.2堆栈、使用演示应用"time app"、效果不好。
您是否有解决方案能够使用相同的固件与 iPhone 和 Android 绑定?
此致
Matt