This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 闪存编程器2出现问题

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/582824/problem-with-flash-programmer-2

大家好、

我正在处理 SensorTag。 并根据我的定制硬件修改传感器应用。

我的问题是、当我使用 IAR 直接下载固件 bin 文件时、硬件工作正常。 但是、当我使用闪存编程器2硬件下载固件 bin 文件时、不起作用。

我使用的是 IAR 版本7.80.1和 BLE SDK 版本2.01.01。

为什么会出现此问题? 是否有任何解决方案?

谢谢

Mahesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否还将 BIM 下载到您的 SensorTag?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何知道是否下载了 BIM? 我不编译 BIM。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您必须自己编译 BIM 并下载它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、我不编译 BIM 或下载它。 还有其他原因吗?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您没有将 BIM 下载到 SensorTag、它将无法正常工作。 您必须将 BIM、应用和堆栈下载到 SensorTag 中才能使其正常工作。