This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:断电并重新施加电源后、代码不会恢复。

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/582651/cc2650-code-does-not-resume-when-power-removed-and-re-applied

器件型号:CC2650

大家好、我已经将一个 sensortag 示例项目移植到定制板上、在电路板断电之前、一切都运行良好。  

重新接通电源后、设备似乎挂起、使代码再次运行的唯一方法是使用 devpack ICD...

有人有什么想法、可能会出什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以使用连接到运行的目标来查看电源重新置位时程序计数器的位置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christin:

    连接到正在运行的目标的矢量是0x10003982、单步执行代码以查找参考点始终会导致"无法单步执行目标程序:(错误-2134 @ 0x0)"和"JTAG 通信错误 L (错误-1170 @0x0)"。 我成功将其引导.asm 代码一次、在失败之前、它似乎运行到'mpu_init'。 我们的板没有 MPU、但它对信号使用 IOID 12、该信号需要保持低电平才能打开电源电路。 boot.asm 是否可能允许 IOID12变为高电平?

    非常感谢、

    将会