This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:射频端口的阻抗

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/582082/cc2540-the-impedance-of-rf-ports

器件型号:CC2540

大家好、

我搜索了所有数据表、但找不到 RF_P 和 RF_N 的输入/输出阻抗、这对于我们进行 PCB 设计时可能很重要。

我在哪里可以找到它们?

由于不同的层堆栈、有时我们无法遵循参考设计、我们需要保持完全相同的性能、因此我们需要重新计算这些值、请帮我。

BRS

朱江滨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    江滨您好,

    我建议查看有关 TI BLE Wiki 的硬件布局演示文稿、位于 HW 资源列"设计资源"下。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JXS、

    我只找到了264x 的设计资源、但没有找到254x 的设计资源、因此我仍然需要帮助来找到我想要的、非常感谢。

    BRS

    江滨  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在器件数据表中找到最佳负载阻抗。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erik、

    非常感谢。 这是否意味着我可以在具有相同输出阻抗网络的 RF_N 和 RF_P 之间进行切换、并获得相同的接收灵敏度?

    我之所以提出这个问题、是因为我发现阻抗网络上的一些电容器和电感器只需交换即可连接到 RF_N 和 RF_P

    BRS

    朱江滨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、江滨、

    是的、您可以交换引脚。

    谢谢、
    Fredrik