This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:倒置 F 型天线匹配组件。

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/582293/cc2640r2f-inverted-f-antenna-matching-components

器件型号:CC2640R2F

你(们)好。

我正在尝试使用 CC2640R2F 无线 MCU 设计简单的 BLE 广播设备信标。 对于 PCB、我想为   PCB 选择倒置 F 型板载天线(IFA)。 我看到它具有50欧姆的特性阻抗、无需外部匹配组件。 但是、我在各种 TI 参考设计和 LaunchPad 中看到、天线和 MCU 之间确实有一些无源组件。 它们的用途是什么? 我还必须在两者之间包含一些类似的电路吗? 如何将其集成到 PCB 上? 在选择这些无源组件的值时、我是否还应考虑其他一些因素? 流程是什么?  

我正在尝试找到上述问题的答案。 需要帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vinay:

    您是否已查看 TI BLE Wiki 上的"设计资源"? 有一个有关 CC26xx 天线布局的演示。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 JXS、
    我刚刚看到了该部分、并了解了设计射频前端的想法 我已决定选择采用具有单端输出和内部偏置配置的平面机倒置 F 型天线(PIFA)。
    但是、我很好奇、这种配置是否需要通过调整存根长度来进行调整。 如果是、如何操作? 如果有此过程的分步指南、将会非常有用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vinay:

    您可以通过修改长度或使用天线匹配网络中的无源组件来调整天线。 本文档中介绍了该过程: www.ti.com/.../swra161

    谢谢、
    Fredrik