主题中讨论的其他器件:CC2640
工具/软件:Starterware
您好!
我已修改 Project Zero 以向"LED Service"添加新特性。 我添加了这个新特征、以便了解它们的工作原理并直接看到它。 似乎我已正确添加所有内容,但 Service Explorer 中仅显示原来的两个 UUID f000111-*和 f000112-*。
接下来、我修改了最初两个特性(LED 1和2)的 ID、并将其 ID 从0x1111和0x1112更改为0x1115和0x1116、然后从头开始重建整个项目、以确保对 ledservice.h 的更改正在编译中。 但 Service Explorer 中仍会显示原来的两个 UUID 和特征。
可能会出现什么问题? 就好像放置在电路板上的图像与我在源代码中看到的图像不匹配。 或者是否有其他地方必须定义新/修改的 ID 和特性? (我将我的新特性添加到 LED_ServiceAttrTbl[]中,它在调试器中正确显示)。
Rick