This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/LAUNCHXL-CC2650:特定传感器寄存器的 I2C 读取/写入

Guru**** 2553620 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/581507/rtos-launchxl-cc2650-i2c-read-write-for-specific-register-of-sensor

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我最近开始使用 CC2650 Launchpad。

我有一个激光雷达 Lite 传感器 (基于激光的测距仪)、我想使用 I2C 将其连接到控制器、并读取测量数据。

我已经可以将传感器与 Raspberry PI 和 Arduino (AVR 微控制器)连接、并在其上使用 wire.h 库来控制传感器。

我需要执行以下步骤来获取传感器的距离值:

传感器 I2C 地址为0x62。

要触发传感器读取距离值:将值0x04写入地址为0x62的传感器的寄存器0x00。

几毫秒后、使用以下命令读取测量值:再次从地址0x62的传感器寄存器0x8F 中读取两个字节。

我在传感器标签中检查了 I2C 示例、但找不到应该指定我应该写入或读取的寄存器地址的位置。

在 驱动程序中的 I2C_transfer 函数中、我找不到任何可以通过器件中的寄存器指定的位置、我想读取或写入值。

总之、我需要这样的东西:

要写入:  

写入(register_value、register_address、sensor_address) 

阅读:  

读取(register_value、sensor_address) 

请帮帮我。

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Asad、
    您可以使用传感器控制器进行传感器 I2C 通信。 请参阅 Sensor Controller Studio 中的 I2C 光传感器示例项目和 Simplelink Academy 中的传感器控制器培训、了解如何将传感器控制器驱动程序集成到您的应用中:
    software-dl.ti.com/.../overview.html

    如果您想使用 TI-RTOS I2C 驱动程序、可以参阅 SensorTag 项目中在 SensorI2C.c 中完成的实现。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在尝试为我的 Launchpad CC2650板使用 I2C_Light_Sensor 代码。

    对于该代码、我只将电路板类型从传感器标签更改为 launchpad、并仅将引脚映射 ro DIO04和 DIO05。

    但主要问题是、当我在调试模式下检查引脚信号时、我看不到 SDA 和 SCL ping 上的任何变化。 这两个电压均为3.3伏、当我运行代码时、它们不会显示任何高低变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否以传感器控制器任务测试模式运行?
    您能否描述一下您如何将电路板连接到传感器以及如何读出信号?