This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:CC2640

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/582492/cc2640-cc2640

器件型号:CC2640

您好!

我正在评估板上使用 Simpleble 中央项目。我使用 Android 应用程序作为广播器、一旦建立连接、我就会观察监听器上的 empty_PDU 数据包。

我的观察结果是、这些数据包与主器件(评估板)的间隔恒定为100ms、但与 Android 应用程序的间隔仅为200us。

我应该更改哪个参数来将100ms 间隔降低至1ms? 此外、它是否会影响我的连接性能。 我知道功耗会增加、

-Sayu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sayu、
    您能否提供监听器日志?
    允许的连接间隔范围为:7.5ms 至4s。请参阅蓝牙核心规范。