This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640R2F:如何开始开发。

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/579293/ccs-cc2640r2f-how-can-i-start-developing

器件型号:CC2640R2F
Thread 中讨论的其他器件:CC2640CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

我想为蓝牙 LE (CC2640)模块开发编码的软件部分。但我不知道应该如何启动、也 有软件开发套件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以查看我们的 simplelink Academy 培训、从那里开始。 尽管该培训目前仅在 CC2650/CC2640器件上提供、但我们的软件解决方案的概念是相同的。

    您可以在此处下载培训:
    software-dl.ti.com/.../overview.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!!! 李奇贤。

    我在 C 语言编程方面很好,我想开发蓝牙 LE 的所有功能。所以,请告诉我开发所遵循的算法是什么? 和以下哪个序列进入 main()函数以调用其他函数(如 BIOS_start())。

    再次感谢你们!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们的 BLE 堆栈作为库提供。 我们不支持从头开始开发堆栈。 但您可以查看 GitHub 中的一个示例
    github.com/.../beacon_rfdriver
    了解如何使用射频驱动器来实现信标。

    您可以从那里获取它、并根据需要创建自己的堆栈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否需要为开发低功耗蓝牙创建 RTSC 工程 、或者 CCS 工程是否可以正常工作? 请为 RTSC 项目提供一些参考、 RTSC 和 CCS 项目之间有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定 RTSC 的意思。 您在哪里看到了此内容?